This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212:I2C 命令间隔

Guru**** 2981830 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1656186/tad5212-i2c-command-interval

部件号: TAD5212

您好:

您想告诉我们 TAD5212 是否具有 I2C 命令间隔限制、因为我们的客户面临音量控制功能不正常的问题。

当他在设置 DAC_CH1A_DVOL 和 DAC_CH1A_FGAIN 后立即设置 DAC_CH2A_DVOL 和 DAC_CH2A_FGAIN 时、便会发生任一通道音量减小问题。 (不是每次都发生)。 这取决于 I2C 命令传输间隔。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    只要 遵循所选 I2C 速度模式的标准 I2C 总线空闲时间 (tBUF) 并确保初始的上电后延迟 2ms、您就可以发出背对背 I2C 命令、而无需任何额外的专有命令间距。 换而言之、 只要符合  数据表中提供的 I2C 接口时序要求、命令就应该没有问题。

    此致、

    Arash