This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424 短接至功率测试

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1655878/tas6424e-q1-tas6424-short-to-power-test

器件型号: TAS6424E-Q1

您好的团队、

客户获取以下测试信息并询问有关电源短路检测方法的问题:

  1. 前提条件:VBAT = 12.5V、PVDD = 24.5V、通道 1 至 4 通常连接到 4 Ω 负载。
    测试程序:上电后、将所有通道切换至播放模式、并持续读取寄存器 0x0C 与 0x0D;未指示故障。 然后将通道 4 的任何输出引脚短接至 BAT、并持续读取寄存器 0x0C 和 0x0D;未指示故障。

  2. 前提条件:VBAT = 12.5V、PVDD = 24.5V、通道 1 到 4 通常连接到 4 Ω 负载、通道 4 的任何输出引脚短接至 BAT。
    测试程序:上电后、将所有通道切换至播放模式、并持续读取寄存器 0x0C 和 0x0D;通道 4 上指示电池短路故障。 然后从通道 4 移除短接线、并持续读取寄存器 0x0C 和 0x0D;未指示故障。 然后、将短接线重新连接到通道 4、并持续读取寄存器 0x0C 和 0x0D;未指示故障。

  3. 前提条件:VBAT = 14.5V、PVDD = 24.5V、通道 1 至 4 通常连接到 4 Ω 负载、通道 4 的任何输出引脚短接至 BAT。
    测试程序:上电后、将所有通道切换至播放模式、并持续读取寄存器 0x0C 和 0x0D;通道 4 上指示电池短路故障。 然后从通道 4 移除短接线、并持续读取寄存器 0x0C 和 0x0D;未指示故障。 然后、将短接线重新连接到通道 4、并持续读取寄存器 0x0C 和 0x0D;通道 4 上会指示电池短路故障。

  4. 前提条件:VBAT = 14.5V、PVDD = 14.5V、通道 1 至 4 通常连接到 4 Ω 负载、通道 4 的任何输出引脚短接至 BAT。
    测试程序:上电后、将所有通道切换至播放模式、并持续读取寄存器 0x0C 和 0x0D;通道 4 上指示电池短路故障。 然后从通道 4 移除短接线、并持续读取寄存器 0x0C 和 0x0D;未指示故障。 然后、将短接线重新连接到通道 4、并持续读取寄存器 0x0C 和 0x0D;通道 4 上会指示电池短路故障。

您能帮助分享有关上述测试的意见吗?

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    当任何通道从 Hi-Z 状态退出并进入 MUTE 或 PLAY 状态时、直流诊断就会运行。  也可以手动启用该功能以在任何或所有通道上运行。

    此致、

    Ethan