This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:TAD5242 - BCLK 抖动要求?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1656740/tad5242-tad5242---bclk-jitter-requirements

器件型号: TAD5242

我正在使用 DS90UA101/102 或类似器件等串行器/解串器通过远程连接驱动 TAD5242。  

我对 DAC 运行理论的理解是、DAC 时钟上的抖动可能会导致 SNR 降低 — TAD5242 时钟输入上是否有可接受抖动的规定限制可供我根据解串器提供的时钟抖动规格进行检查?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    数据表没有抖动规格  ,而是 BCLK 的时序限制,有效地限制了可接受的抖动。  BCLK 上的任何逐周期抖动不得违反最小脉冲持续时间、或导致违反 FSYNC 和 DIN 的设置/保持。  

    此致、

    Arash