This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:使用来自 TAS2563 TDM TX 的电压和电流数据

Guru**** 2948380 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1658144/tas2563-usage-of-voltage-and-current-data-from-tas2563-tdm-tx

器件型号: TAS2563

我知道可以通过 TDM TX (SDOUT) 从 TAS2563 输出电压和电流信息。
您能否说明接收方应如何使用此信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyosuke:

    如果您提到 IV 检测、 该器件会 使用来自电压和电流检测(IV 检测)功能的实时温度和偏移数据来实时更新扬声器模型。 这由器件内 DSP 中运行的算法进行控制。 这种反馈使器件能够监控扬声器的运行状况并优化音质 、从而提高 音频性能。

    此致、

    Isaac