This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:功率耗散计算

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1658200/tas6424e-q1-power-dissipation-calculation

器件型号: TAS6424E-Q1

尊敬的 TI 团队:  

我目前正在计算 TAS6424E-Q1 的功率耗散、

要求:

  • 电源电压:12V
  • 频道数量:4.
  • 输出功率:4 x 15 瓦、4 欧姆
  • 符合汽车标准

    image.png

对于 4 × 15W、4 Ω 应用(60W 总输出功率)、我 使用 PVDD(仅器件)曲线根据图 7-8 估算了 TAS6424E-Q1 的功率耗散约为 10W。 估算器件功率耗散以进行热计算的正确方法是否正确?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    是的、10W 仅来自 PVDD、功率 FET 损耗。

    如果您需要考虑、VBAT 会有一些额外的功耗、可能会使用 PVDD+VBAT 曲线。