This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2320:了解数据表增益参数

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1657661/tas2320-understanding-the-datasheet-gain-parameters

部件号: TAS2320

您好的团队、

该系列 IC 具有外部引脚控制。

它显示 12dBV、但它的细节是什么。 当内部数字音量为 0dB 且输入为 0dBFS 时、这是输出电压摆幅吗?

 

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    您指的是设备上的哪个针脚? 如果您参考的是表 6-3。 SEL1 HW 模式配置、12dBV 是放大器增益。 您可以 使用 TAS2320 数据表第 6.4.2.1 节中的公式 1 来计算配置的输出电压。

    此致、

    Isaac