器件型号: AM2754-Q1
您好、
最近、我们完成了 TI AM275 C75 内核上基于 AWE 框架的算法移植。 我们测试了 CPU 负载、发现 CPU 负载溢出。 
如上图所示、CPU 溢出 4340。
我的问题是流动:
1.如何理解 CPU 溢出 4340? ite 是否意味着 CPU 负载溢出 4340%?
2.如何了解基于 AWE 框架的 Peak MIPS ? 在我的理解下、此处的 CPU 负载指的是平均峰值 MIPS? 谢谢 Tingting
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AM2754-Q1
您好、
最近、我们完成了 TI AM275 C75 内核上基于 AWE 框架的算法移植。 我们测试了 CPU 负载、发现 CPU 负载溢出。 
如上图所示、CPU 溢出 4340。
我的问题是流动:
1.如何理解 CPU 溢出 4340? ite 是否意味着 CPU 负载溢出 4340%?
2.如何了解基于 AWE 框架的 Peak MIPS ? 在我的理解下、此处的 CPU 负载指的是平均峰值 MIPS? 谢谢 Tingting
您好、Tingting、
1. 如何理解 CPU 溢出 4340? ite 是否意味着 CPU 负载溢出 4340%?
CPU 溢出表示信号链在一个块周期内无法完成的次数。 这通常发生在加载超过 100%时,但我看不到你的屏幕截图. 您能告诉我您使用的是哪个版本的 SDK 吗?
如何了解基于 AWE 框架的 Peak MIPS? 根据我的理解、此处的 CPU 负载是指平均峰值 MIPS?
您可以在此处找到有关性能分析的文档: https://documentation.dspconcepts.com/awe-designer/latest-version/profiling-in-audio-weaver-tips-and-tricks 。 在布局性能分析中、可以选择进行峰值性能分析。
谢谢、
Shreyansh
你好 Shreyansh、
感谢您的答复。
SDK 版本为 AM275-AWE-SDK_11.00.00.17。 是的、我们没有看到 CPU 超过 100%、只是在右上角看到了 CPU 溢出。
但是、我们已经听到输出中的噪声。 因此我们确认 CPU 负载溢出。
顺便说一下,我们算法的峰值 MIPS 和平均 MIPS 在我的经验中是大不相同的。
谢谢、
Tingting。
尊敬的 Shreyansh:
遵循 您之前提供的指南 documentation.dspconcepts.com/.../profiling-in-audio-weaver-tips-and-tricks 后、我们现在可以成功获得峰值 MIPS 和平均 MIPS 信息。
再次感谢您的支持。
Tingting。