This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:如何将 3180 设置为 DSP 旁路模式

Guru**** 2956880 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1661283/pcmd3180-how-to-set-the-3180-in-dsp-bypass-mode

器件型号: PCMD3180

我们希望 3180 在纯转换器上工作、如何将 3180 设置为旁路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我们看到本底噪声变高、这不符合我们的预期。 我们曾经禁用过。  

    adb shell i2cset -f -y 7 0x4D 0x73 0x00 b
    adb shell i2cset -f -y 7 0x4D 0x74 0x00 b
    adb shell i2cset -f -y 7 0x4D 0x75 0x00 b
    adb shell i2cset -f -y 7 0x4D 0x6c 0x00 b
    adb shell i2cset -f -y 7 0x4D 0x73 0xff b
    adb shell i2cset -f -y 7 0x4D 0x74 0xff b
    adb shelli2cset -f -y 7 0x4D 0x75 0xe0 b  

    HW setup 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    PCMD3180 没有专用的“DSP 旁路模式“寄存器位。 但是、您可以通过禁用内部信号处理块 (寄存器 0x6C (DSP_CFG1): 将位[6:5](BIQUAD_CFG) 设置为 00 禁用所有双二阶滤波器来有效地绕过 DSP 处理。 和 寄存器 0x6B (DSP_CFG0): 设置位[3:2](CH_SUM) 00 以禁用通道求和。)  请注意、 不能绕过抽取滤波器 。  

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 已完成