This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:与 TAS5725M 的相似之处

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1661186/tas5827-similarities-to-tas5725m

器件型号: TAS5827
Thread 中讨论的其他器件: TAS5825M、

我下载了许多有关如何使用 TAS5825M 优化性能的应用手册、并了解除了其 H 级运行和相关的更高额定功率之外、TAS5827 是相似的。 但是、在将设计切换到 TAS5827 之前、我想确认、有关热优化 TAS5825M 的所有应用手册也适用于 TAS5827、尤其是有关 DRC 和 EQ 的应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将很快为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marty:

    对于 EQ、DRC 和所有集成的音频 DSP 算法:TAS5827 与 TAS5827 共享相同的音频处理内核。 所有应用手册、EQ/DRC 的调优指南和系数设置都是完全兼容的、并且可以直接应用于 TAS5827、无需修改。 两个器件之间音频 DSP 块的寄存器映射保持不变。

    2.唯一的主要区别是 H 级电源架构和 TAS5827 的更高额定功率:

    - TAS5825M 采用单轨 D 级封装、而 TAS5827 增加了 H 级多轨电源控制寄存器、可实现更高的输出功率。

    -与 TAS5825M 的功率耗散、最大输出功率、热设计和单轨电源调优相关的文档在重复使用之前需要与 TAS5827 数据表交叉检查。

    3、硬件外设电路(LC 滤波器、I2C,静音,音频输入接口)设计说明可完全互换、可供两个器件使用。