This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:主模式下的 BCLK 占空比

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1664465/tlv320aic3107-bclk-duty-cycle-in-master-mode

器件型号: TLV320AIC3107

您好、
我对主模式下的 BCLK 占空比有疑问。
当器件配置为主器件时、BCLK 驱动为输出。
BCLK 占空比有多大变化?
我预计在正常运行下它将接近 50%、但我需要该信息进行交流时序计算。
配置如下:

基本概念
数据长度:16 位
fsref:48 kHz

您能告诉我这些条件下的预期 BCLK 占空比或容差吗?
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该非常接近、如果不是正好为 50%。