This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1688:静态电流

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1663505/opa1688-quiescent-current

器件型号: OPA1688

您好 TI 团队:

数据表指出、OPA1688 每放大器通道的最大静态电流为 2mA。 基于此、我计算出双通道 OPA1688 的总静态电流为 4mA。
 
您能否帮助确认 4mA 是指整个 OPA1688 器件的总静态电流?
目前、我们测得的 OPA1688 电源电流为 5.9mA。 该测量值是否合理
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您认为每个通道的 IQ 规格是正确的。 因此、您会在 双器件上看到仅静态电流的 4mA 最大值。 这假定器件为空载、并且没有多余电流流过反馈路径或流向负载。 任何额外的电流都可能来自驱动放大器输出端的负载。 如果您分享电路原理图和电压电势、我们可以帮助确定过大的电流是否来自负载。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的答复! 请找到所附的 OPA1688 原理图以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您现在是否要将多少输出电流驱动到负载中? 总 Iq 中是否考虑了该输出电流? 您是否检查了输出以确保没有振荡并且运算放大器不不稳定?

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    OPA1688 的输出负载已断开、测得的 OPA1688 电流为 5.9mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我们的运算放大器经过生产测试、这意味着它们离开工厂时符合规格。 有一些会增加静态电流的常见问题

    1. 输出负载
    2. 来提高精度
    3. 器件发生了电过应力。

    运算放大器是否振荡? 您是否使用示波器监控了输出? 您是否使用我们的视频培训系列 Texas Instruments 高精度实验室中概述的检查相位裕度的方法在 Tina TI 内部对您的电路进行了仿真?

    TIPL: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    免费下载 Tina TI: https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    OPA1688 的 TINA TI 文件:

    e2e.ti.com/.../5344.OPA1688 tsc

    此致、  
    Chris Featherstone