This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:有关 TAS2563 上的 AMP_LEVEL 和 DVC_PCM 的问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1664758/tas2563-questions-regarding-amp_level-and-dvc_pcm-on-tas2563

器件型号: TAS2563

您好:

我们对 TAS2563 上的 AMP_LEVEL 和 DVC_PCM 有几个问题。

1.建议使用 AMP_LEVEL 和 DVC_PCM

根据数据表、
VAMP =输入+ ADVC + AAMP

我们的当前设置为:
AMP_LEVEL = 16dBV
DVC_PCM = 0dB
因此、满标量程输出电平为 16dBV。

我们希望总增益 (AAMP + ADVC) 约为 7dB。
由于 7dBV 不是可用的 AMP_LEVEL 设置、因此我们认为有两种可能的方法:

-尽可能降低 AMP_LEVEL、并使用 DVC_PCM 作为剩余衰减。
-将 AMP_LEVEL 保持在 16dBV 并单独使用 DVC_PCM 以减少增益。

TI 推荐哪种方法?为什么?

这两种方法之间在以下方面是否存在任何差异:
-音频性能
- SNR
-动态范围
-剪切边距
- DSP 处理
-最佳实践

2. PPC3 控制和寄存器之间的关系

我们使用 PPC3 生成调优二进制文件。
您能否阐明哪些 PPC3 控件对应于这些寄存器?

具体地说、
哪个 GUI 控件会更改 AMP_LEVEL?
哪些 GUI 控件会改变 DVC_PCM?

3.数据表中的不一致

我们注意到 AMP_LEVEL 有一些不一致的地方。
例如:
表 7-55、“放大器输出电平设置“
表 7-105、“播放配置 1 字段说明“
描述不同的范围和值。

示例包括:
表 7-55 列出了 0x00 (8dBV) 至 0x14 (18dBV) 的值。
“播放配置 1“列出了不超过 0x1C (22dBV) 的值。
第 7.4.3.3 节中的说明似乎与这些表有所不同。

您能否澄清以下几点?
哪个表应视为正确的参考?
TAS2563 是否正式支持其他值 (19–22dBV)?
如果表 7-105 正确、表 7-55 是否已过时?

此致、
Fumiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    我正在研究这些问题、很快会回来联系您。

    此致、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    对于#1、我认为最好调整数字音量并将放大器电平保持在设定水平、但让我与团队确认一下。

    AMP_LEVEL:这可以在“Device Control“选项卡中找到、在“Channel Gain“下有一个标有“Amplifier Level“的滑块。

    DVC_PCM:这是在设备控制选项卡中、在“Playback“(播放)下有一个标有“Volume Control“(音量控制)的滑块。

    这两个表都没有错误、寄存器映射中显示的表只显示了可能设置的更多详细信息。

    此致、

    Isaac