Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1
器件型号: TAS6424-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: TAS6424》
您好团队:
我通过电子邮件讨论设置 E2E 主题、以实现一般记录保存和信息共享/透明度目的。
请通过此 E2E 主题继续关注此申请。
以下是电子邮件中的讨论。
----- 库拉莫奇的原始请求-----
客户使用 TAS6424-Q1、这是一款具有 SoC 的 D 类音频放大器。
对于这种组合、客户使用以下围绕 2016 年编写的开源 Linux 驱动程序。
Linux/sound/linux/codecs/tas6424.c、位于 master soc··GitHub 上
但是、SoC 规范与 Linux 驱动程序之间存在不匹配。
SOC ALSA 器件仅支持 1/2/8 通道 PCM 数据配置。
不过、该用于 TAS6424 的 Linux 驱动程序可支持高达 4 通道的功率。
因此、SoC 和 Linux 驱动程序不匹配。
从硬件的角度来看、它们需要使用最多 4 通道的通道、这样 TAS6424 I2S 输入(2 通道 I2S 输入* 2 数据通道)就可以满足其要求。
然而、根据 SoC 规范、他们驱动程序需要接收 8 通道数据、并选择 4 通道数据以通过 I2S 发送到 TAS6424。
对于这种情况、客户要求我们遵循两点。
- 发布新的 Linux 驱动程序以支持其要求
- 为客户修改 Linux 驱动程序提供技术支持
您能帮助客户提出这个请求吗?
-----
----- 安德鲁和安德烈亚斯的原始回应——
一个问题
如果我正确理解此请求、则主机器件具有
仅支持 1/2/8 个通道的音频接口、但他们希望如此
如何使用 4 个通道连接到我们的 TAS6424 器件? 这听起来像
应在主机器件端修复的问题。 但无论如何,如果他们
但却想要一个快速而又脏的解决方案、让 TAS6424 假装支持它
8 个通道、因此可为此配置主机、然后丢弃
额外的 4 个通道(或 2 个 I2S 通道)TAS6424 驱动器可能会修改
简单如下:
diff -git a/sound/tas6424.c soc b/sound/tas6424.c soc / codecs/tas6424.c
索引 9be054837f68e..22d3e63ca6443 100644
--- A/sound/tas6424.c soc
++ b/sound/tas6424.c soc
@@–390、7 +390、7 @@静态结构 snd_soc_dai_driver tas6424_Dai[]={
.playback ={
.stream_name =“Playback“、
.channels_MIN = 1、
- .channels_max = 4、
+ .channels_max = 8、
.rates = TAS6424_rates、
formats = TAS6424_formats、
}、
如果我误解了请求、请告诉我。
Andreas
感谢您在这里的讨论,我认为您的建议看起来合理。 基本上、让 SoC 传输的通道数据多于所需的通道数据、在我想的正确 TDM 配置下、这应该是无害的。
-----
此致、
Kazuki Kuramochi