This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:时钟速率并动态更改它们

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A, TAD5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1666745/pcm5100a-clock-rates-and-changing-them-on-the-fly

器件型号: PCM5100A
主题: TAD5112 中讨论的其他器件

DAC 的运行频率为 200kHz。 但我们有 8.2kHz 的要求。

1) 对于 8.2kHz 的速率、我们计划生成 1,049,600Hz 系统时钟 (SCK)、并且我们希望使用外部时钟输入、即非 PLL 模式。 这种情况可以吗?

2) 对于 8.2kHz 速率、如果我们驱动 262,400Hz 位时钟和 8.2kHz 左时钟、则将 SystemClock SCK 保持为低电平“0“、那么内部 PLL 是否会检测到该速率并生成内部时钟?

3) 我们希望 DAC 在 200kHz 和 8.2kHz 之间切换。 我们是否可以在不使 DAC 断电的情况下改变速率、即以 200kHz 的频率运行 DAC、然后将时钟 (SCK、BCK、LRCK) 更改为 8.2kHz、反之亦然?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该器件对时钟频率有非常严格的要求 — 仅支持表中显示的频率:

    8.2kHz 的噪声可能是合适的、因为它在 8kHz 的 4%容差范围内、但不支持 200kHz 的采样率。

    1) 此器件的硬件版本也不支持非标准 SCK 速率。

    2) 对于 fS = 8kHz、32*fs 不是受支持的 BCK 速率:

    3) 您不应即时更改采样率。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM5100A 的工作电压稳定在 200k Ω。 您建议使用哪种器件进行 200k 次运行、它具有 I2S 接口、温度和动态范围 PCM5100A?

    Re。 1) 8.2k 似乎在 4%以内。 1,049,600Hz (128*FS) SCK 和 262,400Hz (32*FS) bck 是否可以工作?

    Re。 2) 对于 16 位 PCM5100A、8k 或 8.2k 将不适用于 PLL 模式、我是对的吗?

    Re。 3) 在复位部分 、数据表指定如果时钟在至少 1 秒内不存在、则器件会断电。 如果我们等待 2 秒、然后应用新的时钟速率、器件会启动、那么这是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要一个软件控制型器件,因为它们在处理非音频采样率时更加灵活 — TAD5112 是一个具有更好规格的不错选择。

    1) 我认为这是可以的。

    2) 正确、8kHz 将不适用于 PLL 模式。 必须应用 SCK。

    3) 只要新的时钟速率有效,这应该没问题。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们尝试了 8.2kHz、但 DAC 没有输出。 在 8.2k 内、SCK 为 1,048,576Hz、BCK 为 262,144Hz。

    BCK 的下降沿上的基准变化。  

    每个左右周期有 16 个时钟边沿。  

    SCK 上升沿的 DATAIN 和 BCK 变化。  

    电路板有一个用于驱动 DAC 的 FPGA。 上电时、在设置 FPGA 之前、DAC 没有时钟、这可能需要 10 秒。 然后我们写入 FPGA、此时会显示时钟。  

    200K 仍然有效。 DATAIN、BCK 和 LRCK 边沿变化匹配 8.2k。  

    对于 8.2k 启动、在 LRCK 和 BCK 出现之前大约有 20 个 SCK 边沿、因为 FPGA 中有 20 μ s 启动序列。 因此、在大约 20us 时、LRCK 和 BCK 在 SCK 切换时保持低电平。  

    对于 200k 模式、在相同的 20us 启动周期内、在 BCK/LRCK 启动之前、会有更多 SCK (25.6MHz) 周期、如您所期望的那样。  

    数据表中没有任何内容指定 SCK 和 LRCK 不需要一起启动、或者在 LRCK/BCK 出现之前有一定数量的 SCK 边沿。

    对于 8.2k 问题、您是否建议查看任何内容?

    启动时、DAC 是否尝试启动内部振荡器、因为 LRCK 不存在?

    我们知道 8.2k 不适用于内部模式。 在 20 个 SCK 周期后、出现 LRCK 和 BCK、但它无法重新同步、因为它已经使用 1.04MHz 输入错误地启动。 您认为这一假设是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它可能与此有关 — 器件无法重新同步的时钟错误或断电模式。  之所以难以重新同步、可能是因为 8.2kHz 在技术上不是我提到的支持 LRCK、而是在 8kHz 的容差范围内。

    您是否能够使用 8kHz LRCK、1.024MHz SCK 和 256kHz BCK 等常见音频时钟进行测试、并进行注释、看看此问题是否仍然存在、或者器件在 BCK 和 LRCK 出现后启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    4) 在数据表的表 10 8kHz、128*FS 中指定了 PLL 模式支持(请参阅注释 2)。 但表 11 显示不支持 8kHz PLL 模式。 请澄清。

    5) 我会尝试标准 8kHz。 目前、SCK 为 128*FS、BCK 为 32*FS。 是否值得将 SCK 增加到 1024*FS 并将 BCK 增加到 64?

    6) 我正在使用 PCM5100A、这是 16 位 DAC。 如果 BCK 是 64、则第一个位是 MostSignificantBIT (MSB) 吗? 数据是前 16 位吗? 如何处理其余未使用的 16 位?

    7) SCK 是否可以在 LRCK 之前启动并在 10us 之前停止? 或者 SCK 是否需要与 LRCK 和 BCK 同时启动?

    8) 对于 200k SCK、在 LRCK 和 BCK 之前启动 10us、因此我怀疑 SCK 提前启动是可以的、并且具有更高的 SCK 可能会解决问题。 具有更高的 SCK 是否有助于器件退出待机状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4) 语言有点混乱。 注释 2 中的表 10“PLL 模式“表示“系统时钟 PLL 模式“、其中外部 SCK 用作 PLL 源。 128*FS 是本例中支持的 SCK。

    表 11 显示了 在没有 SCK 的情况下支持 PLL 运行的最小 BCK 速率。  在这种情况下、BCK 必须至少为 1.024MHz — 因此,在没有外部 SCK 的情况下、LRCK = 8kHz 不支持 PLL 操作、因为 64*LRCK 是最大 BCK。

    5) 你可以试一试,但我不确定这将修复它。

    6) 是、前 16 位将是数据(请参阅图 13/14)

    7) 尽早启动 SCK 应该是可以的,但这可能会影响时钟同步。 时钟必须与输出数据同步。

    8) 不一定,再次同步是更重要的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用以下工具让它正常工作

    SCK = FS*512 = 4.194MHz

    LRCK = 8192Hz

    BCK = 262,144Hz(x32 模式)

    我认为 SCK 必须更高,过去是 FS*128。 线路启动为低电平。 SCK 启动较早、18 个 SCK 时钟周期早于 LRCK 变为高电平、因此右通道首先退出。  

    进一步的问题;

    9) 对于 I2S 线路(即逻辑低电平或逻辑高电平)、您建议使用什么启动/上电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    我建议在上电时将 I2S 线路保持为低电平。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的帮助。 该器件现在以 8.2kHz 的频率工作。