This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:VCOM 电容值和内部电阻

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A, PCM1793

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1670469/pcm1794a-vcom-capacitor-value-and-internal-resistance

器件型号: PCM1794A
主题: PCM1793 中讨论的其他器件

您好:

我们目前正在设计一个紧凑的 PCM1794A DAC 板、并且 VCOML 和 VCOMR 引脚周围的 PCB 空间非常有限。

数据表建议每个 VCOM 引脚使用 47 µF。 是否可以使用较小的电容器(例如 1 µF 转 2.2 µF)?

在前面关于 PCM1793 的讨论中、提到 VCOM 节点由两个并联的内部 15k 电阻器形成、从而为 RC 滤波器提供大约 7.5k 的等效电阻:
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957365/pcm1791a-vcom-capacitors?utm_source=chatgpt.com

您能否说明 PCM1794A 是否使用类似的内部电阻网络? 如果是、在每个 VCOML 和 VCOMR 引脚上看到的近似等效电阻是多少?

我也希望了解主要影响是增加 VCOM 噪声、降低 SNR、更高失真还是可能的稳定性问题。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引用 userid=“481596“ url=“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1670469/pcm1794a-vcom-capacitor-value-and-internal-resistance ]我还想了解有关主要影响是增加 VCOM 噪声、降低 SNR、更高失真还是可能出现稳定性问题的任何信息。[/报价]

    我不知道该器件的内部基准电路的详细信息、但 如果 VCOM 引脚上使用的电容比建议的 47uF 电容更低、则所有这些问题都可能发生。 我们没有在这些引脚上使用 1uF 或 2.2uF 的测试数据、但规格可能会偏离数据表中的值。

    此致、

    Garret