https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1066298/opa1612-opa1612-g--1-thd-degrade
部件号:OPA1612“线程”中讨论的其它部件: PCM1798, OPA1611, 测试, PCM4222
我正在使用 opa1612设计单端到差分电路。原理图如下。
原理图中使用的所有电阻器都是薄膜,电阻盖为 NPO。
VF3,VF4具有非常好的心率约为-125dbc (1kHz,6vpp 正弦波)
VF1与 VF3/4的性能与 U2在 G=2模式下工作时的性能相似。
但是,当 U1在 G=1模式下运行时,VF2 thd 降级为-115dbc。(HD2导致大多数 thd 降级,约10dB)
根据 opa1612数据表,G=1与 G=1相比有轻微的降级。但在 U1电路下,THD 降级很多。
上述所有测量条件都是 R&S UPV 音频分析仪的负载=600欧姆。
Opa1612电源为+/-11.5V。使用 SOIC 封装。 我想知道 G=-1 THD 性能是否与封装相关。由于 opa1612有两个封装,一个是 SOIC,另一个是具有更好散热性能的 WSON 封装。
我附加 G=-1和 G=2频谱图。
您能帮助分析为什么在 上述原理图设计中,G=1会导致 HD2降级。
谢谢!