“线程: 测试”中讨论的其它部件,
您好,
我使用 TAS2110在定制电路板上工作。 下面是示意图(请勿在示意图上的 MPN IC1上看到):
/resized-image/__size/1333x768/__key/communityserver-discussion-components-files/6/TAS2110_5F00_schematic.png
扬声器具有4欧姆,I2S 参数:
FSYNC = 16k Hz
SBCLK = 512 kHz
通道-单声道=左
信号源=正弦波1kHz。
分辨率:16位
当我将寄存器 AMP_LEVEL 设置为0x06以下时,放大器工作正常,没有错误,但当我设置0x06时,0x07发生中断,错误 INT_LTCH0 = 0x04 (因 TDM 时钟错误而中断)。
我的配置 TAS2110序列:
SDZ_低
延迟1s
SDZ_高
延迟1s
REG_PAGE = 0x00
PWR_CTL = 0x02
MiSC_CFG2 =0x20
PB_CFG1 = 0x0C
Int_MASK0 = 0x00
Int_MASK1 = 0x00
Boost_CFG4 = 0x37
Boost_CFG3 = 0xF4
REG_PAGE = 0x02
Lim CFG5 = 0x30
Lim CFG6 = 0x00
Lim CFG7 = 0x00
Lim CFG8 = 0x00
REG_PAGE = 0x00
PWR_CTL = 0x00
我在中断期间检查信号,但对我来说还好。
/resized-image/__size/800x600/__key/communityserver-discussion-components-files/6/TAS2110_5F00_irq_5F00_sbclk0.png
你有什么想法我出了什么问题吗?