This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:Vs =+/- 24V 直流的额定输出功率数据

Guru**** 2522730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1066703/lm3886-rated-output-power-data-for-vs---24vdc

部件号:LM3886
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

关于 LM3886数据表的图33,有人能向我展示一张图表,说明对于 RL,“输出功率与负载电阻”的外观在2欧姆和40欧姆之间,与=+/-24V 直流(而不是28或35V 直流)的对比情况。

最 值得使用的是一个.csv 文件,其中强调2欧姆和4欧姆之间的值。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

       曲线 受电流的限制更大,因此24V 电流略低于28V。 您可以在64瓦左右的时间内取得成功,总体趋势也是类似的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,影子。 您是否能够提供此图以供参考? 18W 和大约64W 之间的线性函数是否与当前显示的函数相同? 64W 时的 RL 阻抗是什么? 最好使用图形或 csv /文本文件。

    请给出建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片组您好,

    我查看了以前的验证数据 ,但没有找到+-24V 电源的图解。  由于该设备是在22年前开发的,因此我们很难获得该验证板,设置测试台并再次进行测试。  

    我建议在您的一侧使用电路板进行测试,只需捕获一些感兴趣的点,如2欧姆和4欧姆条件。  

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。