This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:设计中未遵循电源顺序

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1066688/tlv320aic3104-power-sequence-is-not-followed-in-design

部件号:TLV320AIC3104

您好,

数据表中 TLV320AIC3104中建议的电源顺序为

在我们的设计中,我们有以下顺序

设计中的顺序 电压 延迟 ms
DVDD 1V8 0
AVDD,DRVDD,IOVDD 3V3 4.

DVDD 是我们设计的最后一款产品。

此序列是否正常,或者我们是否必须为 DVDD 引入延迟。

此致

Tauseef Kazi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tauseef,

    如果您最后要为 DVDD 供电,则需要确保其距离 AVDD 不足5毫秒,并且在此期间重置的频率较低。

    您的表格显示 DVDD 先通电。

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉出现打字错误。

    在我们的设计中,DVDD 首先出现,然后在延迟4毫秒后,我们将获得 AVDD,DRVDD 和 IOVDD。

    请提出建议。

    此致

    Tauseef Kazi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tauseef,

    建议先启动 IOVDD,或将其与 DVDD 相同,而不是稍后启动。

    此致,

    彼得