This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:如何使用 PCM2912A 操作立体声扬声器?

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A, PCM2912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1067006/pcm2912a-how-to-operate-a-stereo-speaker-with-pcm2912a

部件号:PCM2912A
《Thread: Test》(线程:测试)中讨论的其它部件 ,PCM2912

您好,

对于笔记本电脑应用,我需要朝扬声器方向走。 因此,我正在搜索 PCM2912A 编解码器对应的放大器。 我选择此编解码器是因为我需要使用 USB 发送数据。

我已经使用了两个放大器(一个来自 TI:LM4666SD,一个来自 Maxim:MAX98306)。 测试:我连接了智能手机源(我需要的),然后连接了计算机源(以进行比较)。

智能手机或计算机=> PCM2912A =>放大器=>扬声器

结果是智能手机的音量太差,计算机的音量也很好。

有人有想法或解决方案?

谢谢你。