This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:IC 更换为 PCM9211

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1066808/dix9211-ic-replacement-with-pcm9211

部件号:DIX9211
“线程”中讨论的其它部件:PCM9211

大家好,团队

我想与您再次核实一下 DIX9211和 PCM9211之间的 P2P 替代产品。

我的客户将使用 PCM9211替换 DIX9211,而不会对原理图进行任何更改。  

我认为在这种情况下替换完全合适。 我是对的吗?

以下是当前的引脚配置:

  • 它们在 PCM9211中未使用 ADC。
  • 引脚44 = 开路
  • 引脚45,引脚46 = 接地
  • 引脚47,引脚48 = 开路  

谢谢,

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay,

    您为引脚44-48列出的连接对于 PCM9211是正常的。 由于 VCOM 是由 VCCAD 生成的,因此理想情况下,VCOM 也会连接到地面。   

    但是,如果客户不想更改原理图/布局,则浮动 VCOM 正常。

    此致,

    阿瑟