This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:设计中未遵循数据表中建议的电源顺序

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1066681/tlv320aic3100-power-sequence-recommended-in-datasheet-is-not-followed-in-design

部件号:TLV320AIC3100

您好,

TLV320AIC3100数据表中建议的电源顺序为

1.启动 SPKVDD
2.启动 IOVDD
3.在 IOVDD 之后立即启动 DVDD
4.启动 AVDD 和 HPVDD

在我们的设计中,我们有以下顺序

设计中的顺序 电压 延迟 ms
SPKVDD 5V0 0
 IOVdd,DVDD 1V8 18.27.
AVDD 3V3 22.27.
HPVDD 3V3_IO 60

IOVdd 和 DVDD 同时出现在我们的设计中。

此序列是否正常,或者我们是否必须在 IOVDD 和 DVDD 之间引入延迟。

此致

Tauseef Kazi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tauseef,

    IOVdd 和 DVDD 可以一起启动,只需确保重置量低,并在所有这些耗材启动且稳定后释放。

    此致,

    彼得