This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190-Q1:最高接合温度;支持105C 的其他 SRC 部件?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1066441/src4190-q1-max-junction-temp-other-src-part-supporting-105c

部件号:SRC4190-Q1

 此零件是否有接线温度额定值信息?  

数据表似乎仅显示工作环境温度额定值。

是否有任何类似的 SRC 零件可供使用,或者正在开发中,其额定电压为105C,并且符合自动认证标准?  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,艾伦,

    我们对此零件的热量信息将仅限于 D/S。从 TI.com 目录来看,这似乎是我们拥有的唯一符合汽车要求的 SRC 零件。

    这是一个较旧的零件,因此仅限于3级汽车-40 - 85 C

     但是,结点温度将比 D/s 中列出的环境温度高一些

    此致,

    阿瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    是否可以从热 模拟,测量中获取 Theta-JA 信息,或者从 具有相似芯片大小和功率曲线的同一封装中的另一台设备中大致估算该信息?

    谢谢,
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,艾伦,

    我认为我不理解为什么需要了解接线温度本身。从应用角度看,如果不超过85C 环境温度,则接线温度将在可接受的范围内。

    此致,

    阿瑟