This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110EVM:通过 USB 播放时无音频

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1066395/tas2110evm-no-audio-when-playing-through-usb

部件号:TAS2110EVM

我可以访问 PP3和 TAS2110EVM 应用程序 所有设备都已安装,我可以连接并从设备读/写。

EVM 上的跳线设置为默认内部跳线。 我连接到台式电源,5V 3A。

我试过多个扬声器,都是4欧姆。 无论我尝试什么,当我选择 TI USB 音频 UAC2.0作为输出设备时,我什么都没有。 使用其它播放设备时声音工作正常。

我尝试使用控制应用程序中的一些设置,但似乎没有任何东西会阻止它工作。 我遵循《用户指南》,但设备采样率除外。 据我所知,Windows 10中不存在该窗口。

想法? 我们非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布雷特,

    您能描述您在 PC 上遵循的流程吗? 只是一个更好理解的简单示例。
    一些值得重复检查的事情:

    • 当您将 EVM 连接到 USB 并为其供电时,左下角将显示“连接”按钮。 必须点击该按钮,之后它应该始终为“断开”
    • 一旦 EVM 连接到 GUI,您将进入“设备控制”面板,请确保单击右上角的“启动”按钮  
    • 在同一“设备控制”面板上,是否可以单击右上角的“IRQ”按钮,然后单击新窗口上的“读取”,让我知道启用了哪些标志?

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,

    因此,EVM 由台式电源(5V,3A 最大)供电。 蓝色指示灯亮起。

    打开 PP3并登录。

    单击 TAS2110EVM 应用程序

    在左下角,我看到 EVM -脱机。 单击连接。 变为绿色,按钮变为断开连接。

    单击“Device Control (设备控制)”

    在右上角,我看到了开机按钮。 单击该选项,将更改为关闭电源。

    在 Windows 系统托盘中,单击音量按钮并确认已设置为扬声器(TI USB 音频 UAC2.0)。

    开始在电脑上播放音乐。

    瞧, 今天是可行的。 不知道。 我必须这样做,谁知道昨天有多少次。 也许我在某处有一个坏的线索。 很抱歉浪费任何人的时间! 感谢您的回应。

    在 IRQ 问题上,我看到 TDM 时钟错误,设备断电,PLL 锁定,设备通电的红点。