This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:如何获得给定 dB 的特定输出

Guru**** 2539260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1066280/tas5805m-how-to-get-a-specific-output-given-db

部件号:TAS5805M

您好,

客户希望了解如何在 PPC3软件中获得04 8A A70 0B 的输出,请参见下面的详细信息。

当在 PPC3软件中将 AGL 阈值设置为-5dB 时,如何获得048A A70 0B

"

请提前感谢。

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Maynard

      首先,如果您在阈值中设置-5dB, 则 PPC3的交流 CF 应为047F。 请让我们的客户检查他们是否正在使用最新版本的 PPC3,它应该是 v3.2.1。

      您可以使用以下公式计算阈值。 HEX2DEC 意味着需要将 PPC3值从十六进制转换为十进制。