This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:THDn 与输出功率图

Guru**** 2768965 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6424L-Q1, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1066213/tas6424l-q1-thdn-vs-output-power-graph

部件号:TAS6424L-Q1
“线程”中讨论的其它部件: TPA3251测试

大家好,团队  

使用  TAS6424L-Q1设计4通道20W D 类放大器。 根据 TI 参考材料 SLOA242A.pdf,选择了 LC 过滤器,L = 3.3uH 和 C = 1uF。  

 是否可以为电感器 P/N:VCHA042A-3R3MS6提供 THDn 与输出功率图 ?

TI 参考材料 (TPA3251行业研究 v1.xls)文件包含不同电感器的 THDn 与输出功率图。 我们正在为所选电感器寻找类似的数据。

请建议您的反馈。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    客户可以应用一个 EVM 板,更换他们想要评估的电感器,并测试电感器性能。

    很抱歉,我们的应用手册无法涵盖所有电感器部件号。

    此致,

    德里克