This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:如何控制电源

Guru**** 2825875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1065971/tpa3111d1-how-to-control-power

部件号:TPA3111D1

您好,先生,

我想控制此音频放大器的功率。

如果我想将此放大器用于具有5W 而不是10W 或7W 的4欧姆扬声器,那么我可以如何限制功率吗?

谢谢,

德尼什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,德尼什

       首先,您可以使用“增益设置”来设置设备的放大器增益。 请参阅数据表中的第7.3.1章。 选择固定增益后,您可以控制输入信号以控制输出电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow,您好!

    感谢您的投入

    如果我在芯片组的10号功率限制引脚处使用1.2V 上拉电阻器,那么我可以为4欧姆扬声器设置5W 功率吗?

    如果我出了问题,请纠正我的错误?

    正在等待输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,德尼什

       是,如果输入电压为1V 有效值。