This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:散热器尺寸

Guru**** 2525510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1065984/tpa3255-heatsink-sizes

部件号:TPA3255

大家好,团队

我的客户 使用 PBTL 50V 上的1个 TPA3255为低音扬声器提供400W 3欧姆。 TAS3255的空闲功率损失是多少? 他需要多大的散热器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric

       首先,50V PVDD 可能不够大,无法在3欧姆电阻器上产生400W,它们最终可能达到370W。 如果他们需要更高的输出功率,则需要提高 PVDD 电压。

       怠速功率损失约为2.5W,此值将受到 LC 滤波器的影响。

       我们的客户需要使用功率损耗数据来进行散热设计,我们无法确定散热器的大小。 我们 EVM 上的散热器可以支持大约300W 的功率,它们可以将其用作参考。