This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC31:在3.3V 电源下,全刻度差动输出电压是否可能达到4Vpp?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1065944/tlv320aic31-full-scale-differential-output-voltage-by-4vpp-at-3-3v-supply-possible

部件号:TLV320AIC31

大家好,
迄今为止,我对编解码器不是很熟悉,并发现以下内容,对我而言,数据表中的规范不明确。

当以3.3V 为编解码器模拟部件供电时,是否可以从差分输出生成4Vpp 信号? TLV320AIC31中似乎没有充电泵。

此致,Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,这相当于1.414V 有效值。

    此致,

    彼得