This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:miniDSP

Guru**** 2769285 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070, PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1065962/pcm5142-minidsp

部件号:PCM5142
“线程”中讨论的其它部件:PCM3070

大家好,团队

PCM5142的 miniDSP 与 PCM3070的 miniDSP 有何区别? 哪一个具有更多指令存储器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 您好,

    PCM3070具有两个 miniDSP 内核。 每个 miniDSP 可以以48kHz 的采样率对每个音频样本运行多达1152条指令。

    PCM5142具有 一 个完全可编程的 miniDSP 内核。 miniDSP 可以在48 kHz 采样率下对每个音频样本运行多达1024条指令。

    此致,

    阿拉什