This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:寻找 SPDIF 模拟解决方案

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, PCM2704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1065878/pcm9211-finding-analog-to-spdif-solution

部件号:PCM9211
“线程: PCM2704”中讨论的其它部件

尊敬的团队:

客户想知道我们是否有 SPDIF  IC 的模拟解决方案?

另一方面,我们是否有 USB 到 SDIF 或 PCIe 到 SPDIF IC?

我们找到 了 PCM9211,但客户希望知道,如果我们有更简单的解决方案,那就是单通道模拟到单通道 SPDIF 同轴输出。

谢谢你。

此致,

辛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,辛迪

    模拟输入至 SPDIF PCM9211是最佳解决方案。我们没有单个模拟至 SPDIF 解决方案。

    对于 USB 到 SPDIF 转换器 PCM2704/05具有此功能。

    此致,

    阿瑟