This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5252:PCM5252和 PCM5242之间有何区别?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM5252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1065985/pcm5252-what-are-the-differences-between-pcm5252-and-pcm5242

部件号:PCM5252
“线程”中讨论的其它部件:PCM5242

大家好,团队

我的客户希望用 PCM5252替换 PCM5242。 原理图和驱动程序代码是否需要更改?应 考虑任何事项?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    PCM5242和 PCM5252几乎是相同的器件,PCM5252有一些轻微修改的 DSP ROM 组件以支持其“信号放大器”功能。  这些功能非常适合扬声器表征应用。

    不需要。图解或驱动程序代码不需要更改。

    此致,

    阿瑟