This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:Tas3251

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1069607/tas3251-tas3251

部件号:TAS3251
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,  
我使用 Tas3251执行1.1功放,一个声道用于低音扬声器,另一个通道用于高音扬声器。 我想使用2个 EQ 来控制高音和低音。 但我曾经使用过 EQ8低音架和 EQ9低音架,如果我调高高音和低音(+6dB),然后缓慢调低低音,我发现音量突然下降了很多, 然后,我将高音调低至中间(0dB),音量恢复正常。 我认为这是一个错误,高音均衡器和低音均衡器在改变时会相互产生影响。
然后我在交叉 EQ5 (低音扬声器)中设置了低音均衡器,没有发现相同 的问题,但我发现了一个新问题: 当我将主音量调至最大值时,然后将高音调至最大值(+6dB),,然后慢慢调小主音量,当调小4级时(如降6 dB),声音输出会突然大量降低。  
因此,请帮我解决上述问题。 如何将 EQ 用于低音和高音设置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉, 低音的 EQ8的 EQ9音质太差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kenny

      如果您将低音和高音频率设置得非常接近,它们将相互影响。 您可以认为所有均衡器都是串联的。 关于输出量,它不是总增益和输出之间的线性变化。 输出音量越高,增益减小设置就越明显。 此外,由于您使用的是均衡器,如果您提供不同的频率输入信号,则输出变化也会有很大不同。

      如果您仍然认为存在任何问题,可以使用电阻器作为负载,并使用 AP 测试系统。 如果计算出任何问题,请检查增益变化和输出功率之间的连接。 倾听不会帮助您得出正确的结论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shadow He
    感谢你的回复。
    我们在每个音量步长(EQ1,2,3,4)设置不同的均衡器数据,在 EQ12设置 Treble 均衡器时 ,当我更改音量时,EQ1,2,3,4数据一起更改。 我先将高音转至高左旋(例如+6dB),音量调至最大值, 然后,我将主音量调低至最大值,当我将音量从第3步调至第4步时,我发现放大器功率输出降低了6dB (测量形式为 Ondoscop),实际上,我为音量变化设置了每一步1.5 db。
    如果我 将高音均衡器设置为 EQ1,另一个均衡器设置为 EQ2,3,4,5,当改变音量时,均衡器2,3,4,5将同时改变,您认为这是否有助于解决问题?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kenny

      您说音量会影响均衡器设置,这一点很有趣。 共享 PPC3设置文件是否方便? 我会检查。 此外,请拍摄一些屏幕截图,您会看到数值变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我无法在此处发送 PPC3文件,所附 图片显示调整音量时哪个均衡器会发生变化。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kenny

      我不能在我身边重现这种现象。 如果方便,您可以通过电子邮件 shadow-he@ti.com 发送 PPC3设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,影子
     我只是通过电子邮件向您发送 ppc3文件,然后发送另一个 EQ 文件,用于为每个音量步骤设置高音和低音以及不同的 EQ 设置。 也许找出问题对您很有帮助。 请帮助检查。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kenny

      当然,我今天要检查一下。