https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1068467/pcm9211evm-u-clock-level-issue
部件号:PCM9211EVM-U线程中讨论的其他部件:PCM9211, TAS1020, TEST,
TI 专家您好,
客户正在使用 PCM9211EVM 测试 DIX 输出。他们设置 了 TI 提供的示例代码。 (使用 PCM9211 GUI)
第一步:设置为 PCM9211_init.txt
第二步:在 DIT output.txt 中通过 TAS1020至 MPIOC 设置为 PC Record
如上所述,TAS1020的 I2S 时钟波形输出异常。
您可以 使用 EVM 测试此问题吗?
请查看原因。
谢谢你。