This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:可听到咔嗒声

Guru**** 2501885 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1071033/tas5782m-audible-clicks

部件号:TAS5782M

大家好,团队

我们的客户使用 TAS5782M 作为消费音频硬件设备的核心放大器,但他们注意到在播放期间更改 EQ 设置时会听到咔哒声。 根据我们的客户,

我们 成功地实现了最终用户根据其偏好更改 EQ 设置的能力。
通过 Linux 驱动程序从播放软件加载相应 EQ 参数设置的每个寄存器集。
但是,在播放期间更改 EQ 设置时,我们会观察到声音咔嗒声不是再现材料的一部分。

在下面的 E2E 线程中,建议 将输出信号设为静音以避免扬声器发出杂音,但是 ,在 EQ 更改期间静音/取消静音不是我们客户所能接受的用户体验。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649805/tas5717-tas5717-biquad-transfer-function/2403486?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TAS5782M%2520pop#2403486

我们是否有其他解决方案来解决此咔嗒声问题?

此致,

丹尼洛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛

       正如您所知,我们的设备只能接受 I2C 通信,其速度相当慢。 对于 EQ 设置,需要更改许多寄存器值。 理论上,您无法避免这种噪音混合到音频带中。 很抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,影子

    客户刚刚联系我们并就此事提出跟进问题,请参阅以下详细信息。

    “建议在 EQ 寄存器加载期间将放大器静音。

    我的问题是:在 EQ 设置加载到寄存器之前和之后,可以实施逐渐音量淡出/淡出,这样音量更改不会突然发生?

    "

    请提前感谢。

    此致,
    五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Maynard

      您可以尝试缓慢调低或调高音量。 没有自动淡出/淡出。