This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:输入阻抗与放大器;输出阻抗

Guru**** 2575765 points
Other Parts Discussed in Thread: TL072, TLV320AIC3204, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1070488/tlv320aic3106-input-impedance-output-impedance

部件号:TLV320AIC3106
“线程”中讨论的其它部件:TL072TLV320AIC3204PCM5242

您好,

请告诉我 IC 上每个输入的输入阻抗吗? (in1/bal,in2/bal,in3/single 端)。  

同样,您能否告诉我输出引脚的输出阻抗? (左侧输出/巴,右侧输出/巴,单侧输出/巴,高压输出...)

具体而言,IC 是否能够接受150ohm 动态麦克风(如 SM58)而不需要任何外部输入缓冲器?

具体而言,IC 能够处理从 CD 播放器进入输入引脚的简单线路电平信号。  

我确实认为,一个非常高的阻抗仪器将需要一个来自 tl072的缓冲器。  

因此,芯片可以驱动麦克风和线路电平,还是需要缓冲器?

谢谢你,

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关输入阻抗和输入信号的问题,请参阅数据表和本文章的第10.3.7节。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773059/faq-tlv320aic-codecs-how-do-i-calculate-the-input-impedance-of-an-tlv320aic-device

    对于输出阻抗,我们不指定/测量,但 接通电源后,线路输出应以100欧姆的顺序排列,高功率输出应小于1欧姆。 当这些输出处于高电阻值时,它们应大于50 k 欧姆。 这将超过整个音频段。

    请参阅每个输出驱动程序的音频 DAC 负载情况。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的回复。 TLV320系列似乎都非常相似。 因此,阅读大量不同的数据表以收集一些信息非常有用。 (从侧面看,这些编解码器非常酷!)  

    因此,在 TLV320AIC3204中,有一节是关于输出的。  

    9.3.2.4 Line Outputs
    The stereo line level drivers on LOL and LOR pins can drive a wide range of line level resistive impedances in
    the range of 600Ω to 10kΩ. The output common modes of line level drivers can be configured to equal either the
    analog input common-mode setting or to 1.65V. With output common-mode setting of 1.65V and DRVdd_HP
    supply at 3.3V the line-level drivers can drive up to 1Vrms output signal. The line-level drivers can drive out a
    mixed combination of DAC signal and attenuated ADC PGA signal. Signal mixing is register-programmable.

    真是个好消息。

    但我还有另一个问题。 在您在此处发送的链接中: e2e.ti.com/.../faq-tlv320aic-codecs-how-do-i-calculate-the-input-impedance-of-an-tlv320aic-device

    Analog Input Connection With Pull-down Resistor
    
    Each analog input is capable of handling signal amplitude of 0.5Vrms. 
    If the input signal source can drive signals higher than the maximum value, 
    an external resistor divider network as shown below should be used to attenuate 
    the signal to less than 0.5Vrms before connecting the signal to the device. 
    The resistor values of the network should be chosen to provide desired 
    attenuation as well as to satisfy the following equation:
    
    R1||R2<<Req

    因此,设备的输入只能接受.5 VRMS? 那么,这是否意味着如果有人将 TLV320的输出设置为 TLV320的输入,它会杀死芯片? 我还拥有 PCM5242的经验,具有2.1 VRMS 输出。 那么,如果直接连接到 TLV320的输入,这是否也会导致问题?

    我使用芯片作为接受线路输入的仪器的前端... 我想确保我可以将任何东西插在其中,并且显然不会造成任何损坏。 请您对此进行详细说明吗? EVM 没有所述的输入板...这不是一个问题,但我只是想,我应该按照建议在输入上添加 LPF,这也会降低 VRMS?

    很抱歉让我困惑。 我不确定这些事情,我已经考虑了几天了,我想尽快向你们提出我的问题。 如果我想得到其他的东西,我今天晚些时候会答复。 谢谢!

    感谢你的帮助!

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些输入只是 OP-AMP,因此如果信号高于电平,它将会夹住您的信号,但不会杀死 IC。

    如建议的那样,如果您的输入高于,则使用电阻器网络。