This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:参考电压为零。 部件损坏?

Guru**** 2793985 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM5102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1069854/pcm1808-reference-voltage-is-zero-bad-part

部件号:PCM1808
“Thread: PCM5102test (线程:PCM5102,测试)”中讨论的其它部件

我购买了一些具有 PCM1808和几个电阻器和电容器的配电板。  

每个通道都有输入滤波器,包括0.1 UF 系列电容器,10 kohm 系列电阻器和一个连接到地面的分流360 pF 电容器。

我正在为其提供+5伏电压(在引脚3处测量为+5.027伏电压)

和+3.3伏(在引脚4处测量为+3.32)。

以从属模式运行。

ESP32处理器的系统时钟频率为3,072,000 Hz。

ESP32处理器的左/右时钟频率为12,000 Hz,

ESP32处理器的比特时钟频率为768,000 Hz。

第一个董事会工作了几个小时。  然后两个通道都停止工作。  被测设备线路始终较低。 打开和关闭系统,左声道不工作,右声道工作  

一分钟后停止工作(两个通道都为零)。  然后 ,右声道 返回。  输入信号为固定的750 Hz 500 MV p-p 正弦波。  ESP32转账

在几分钟内,到 PCM5102的串行数据和重新创建的数据会上下移动。  

PCM1808中数据的范围图像显示测量的电平正在上升和下降  

在几秒钟内。  我的意思是,正确的通道数据值在750 Hz 时为正负,但数量为

活动数据位可以看出上下各有不同。  就像信号水平上下移动的 dB 一样。

参考电压测量值始终在本板上5.027 / 2的毫伏范围内。  右输入针脚处的直流电压接近2.5伏。  

左输入针脚处的直流电压为2.28伏。  输入电容器是陶瓷电容器,测量为开路。

在从测试台卸下中断板且未通电的情况下,参考电阻对地的电阻 为几兆欧,因为难以准确测量

参考线上有10个 UF 旁通电容器。   输入引脚对地的电阻也以兆赫为单位测量。

第一块板的行为是否表明时钟稳定性有问题?  根据 SLES177B-2006年4月修订版2015年8月第7.3.3段,部件静音吗?

已尝试第二块中断板。  DOUT 管路引脚9始终为零。  参考电压,针脚1测量0伏。  输入引脚处的直流电压为0。

在断电的情况下,引脚1到地的电阻大约为10兆欧,因此电路板跟踪不会对地短路。

0伏参考电压是否指示第二个零件出现故障?  

我在几天内又有两块板。  想知道应该出现什么直流电压输入针脚

当输入不由任何外部连接驱动时。  是否有其他建议或预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷厄姆:

    在没有提供时钟时,可以使用 EVM 查看 VREF 的状态。 据 我了解,VREF 是与 VCC 之间的电压除法,如果没有 VREF,则可能表示设备损坏。  

    我会在本周结束前回来

    此致,

    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷厄姆:

    我在从属模式下使用 md0=MD1=1和 FMT =0测试了您的计时,并且它能按预期工作。  

    VREF=0的唯一情况是未应用 SCLK。  

    应用 SCLK 时,VREF 测量2.56 V (Vcc 5.12V 一半) ,输入针脚偏置为2.56 V

    您的输入滤波器和输入信号应该正常。

    在这部分,如果设备处于活动状态,即使没有应用输入,您也会看到在被测设备上切换,因此如果您没有看到数据,我会怀疑设备本身正在静音或损坏。

    您能否确保 SCLK 振幅达到有效的 TTL 逻辑电平(2V 高0.8V 低)

    另外,请验证 md0和 MD1引脚的连接。对于 SCLK=256*FS 的情况,它们都应该是“高”

    此致,

    阿瑟