This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:无法使用 Click 删除组件构建 PurePath Studio 项目

Guru**** 2515740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1070507/tlv320aic3262-unable-to-build-purepath-studio-proejct-with-click_remove-component

部件号:TLV320AIC3262

你好!

我尝试在 PurePath Studio 项目中使用 Click 删除组件。当我尝试构建创建的项目时,我收到以下错误:

Error: %%prop(InstanceId).Ch1_Out is already defined.
Code generation was terminated.
Summary: 0 Error(s)
Code generation terminated on base main Rate32
Build failed.

删除 click_Remove 组件时,错误消失。 这是我的设置的片段:

如何解决此问题?

谢谢,

Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不喜欢2次删除点击,因为它抱怨已定义。

    只需点击1下鼠标就可以了,因此我正在内部检查,并将在本周晚些时候再次与您联系。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有听到团队的声音,所以我会要求 PPS 专家帮助解决这一问题。

    嗨,迪尔吉斯,

    也许您可以提供帮助。