This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:PCM4222模拟输入接口

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1067377/pcm4222-pcm4222-analog-input-interface

部件号:PCM4222
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

PCM4222在 PCM 模式下工作,SCLK=12.288Mhz,正常模式。采样率为48kHz。

下面是我的设计,用于生成 PCM4222 模拟输入的 P/N 差分信号。

当低于 PCM4222_P/N 端口且未连接到 PCM4222模拟输入时,THD 非常好,大约-120dbc@1kHz 2.6 Vpp sin 信号(通过仪器测量,而不是通过 PCM4222样本数据的 FFT 分析测量)。

但是 ,当 PCM4222_P/N 端口连接到 PCM4222模拟输入时,THD 在-100dbc 时变得非常糟糕。如果 PIN35主时钟没有 SCLK 12.288M 时钟输入,THD 将恢复到-120dbc。

我猜 PCM4222 的样品保持电路会影响放大器的 THD 性能。您能提供一些方法来避免 样品保持电路的影响吗?  谢谢!

BTW,下面的设计不是对称设计,可能有一些缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,以上的错误。

     当 PCM4222_P/N 端口连接到 PCM4222模拟输入时,THD 在-90dbc 时变得非常糟糕。 HD2/HD3/HD4在噪音地板上都非常明显。

    我猜当12,288M 主时钟输入 PCM4222时,它的采样 和保持电路工作正常,U12/U2以上 的负载也相应改变。  

    我将 R13/R14从0欧姆更改为20欧姆至100欧姆,THD 在2-3dB 方面几乎没有改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下面是 FFT 图解,您可以看到与偶数谐波相比,奇数谐波非常高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jung,

    我需要几天时间来研究这个问题。很抱歉耽误了时间。

    此致,
    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    数据表显示, 当 input=-1dB;PCM 模式;48K 采样率;时,PCM4222具有典型的 THD+N=-108db

    在 上述测试条件下,您是否可以使用 EVM 板来显示 FFT 图解? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    在所示的 FFT 图解上方,使用大约16368样例点并添加“平移”窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jung,  

    是的,我将采用 EVM 并按照上述方法测量 FFT

    此致,

    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jung,

    您共享的 FFT 频谱是在 PCM4222的输入引脚上测得的吗? 还是在 ADC 的 ASI 输出上测量?

    此致,
    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    PCM4222在 PCM 主模式下工作,输出数据格式是左对齐的,我使用来自 PIN32 的 ADC 采样数据转换为 FFT 图解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    你身边是否有任何更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jung,

    我在 EVM 上测量了所述设置的 THD+N,在-1 dBFS 输出下,我获得-93.7 dB THD+N

    这是我收集的 FFT 图解

    此致,

    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Arthur,

    EVM FFT 图解与我的测试结果相同,HD3/5/7非常高。因此,我想知道 数据表如何实现-108db thd+n 性能?

    是否有任何方法可以提高 EVM 性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jung,

    我会看看您 的 SCLK 输入。此信号的抖动可能会使 THD 恶化。

    另外,请尝试使用 C3,C12 (电容在电压之间变化不大的电容器)的低电压系数电容器,例如薄膜电容器。 本注释适用于输入信号/上的任何电容器

    在 IN+/IN-之间放置0.1uF 电容器以提高信号完整性也可能有所帮助。

    此致,

    阿瑟