This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:写入固定参数,但寄存器簿0页0 0x7d 0x7E 的值是随机的,与固定参数不同

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1067598/tas5805m-writing-a-fixed-parameter-but-the-value-of-register-book-0-page-0-0x7d-0x7e-is-random-and-different-from-the-fixed-parameter

部件号:TAS5805M
“线程”中讨论的其它部件:TAS5805

您好,  

我们使用固定参数并写入 TAS5805。 我们发现 ,每次 打开设备时,TAS5805中第0页0x7d 0x7E 的值都是随机值。  该值与我们使用的固定参数也不同。  

我们还发现,当寄存 器集0页0 0x7d 0x7E 的值错误时,AMP 输出的频率响应也错误。

注册 簿0第0页0x7d 0x7E 是什么意思?

注册簿0第0页0x7d 0x7E 会发生什么情况?  如何使寄存 器簿0页面0  0x7d 0x7E 稳定?

谢谢

巴西

泰迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,泰迪

      您提到的寄存器不向我们的客户开放, 它们可能存储一些中间变量,更改它们将导致不必要的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shadow,

    感谢你的回复

    是的,问题是我们没有更改这两个参数,但我们从5805读取的这两个寄存器是每一次随机值。

    我想我们现在遇到了一些不必要的问题,但我们不知道这两个注册表是由谁更改的。

    你有什么想法吗?

    谢谢

    巴西

    泰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,泰迪

      您可以认为这两个寄存器具有与校验和相同的效果,如果它的任何值发生变化,则表示 I2C 代码发生了变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shadow,

    那么,这两个寄存器应该被固定为正常行为,除了一些未知的 i2c 代码写入吗?

    您是否有任何可推荐给我们的寄存器转储或日志? 目前,我们面临着不同天线的频率响应。

    谢谢

    巴西

    泰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰迪

    这两个寄存器值不应是寄存器正确与否的标志。  

    您遇到的问题是频率响应随机更改,我建议您记录代码中的所有寄存器更改操作,并查看频率响应或 EQ 设置何时更改。

    迪伦