This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:录制声音中断问题

Guru**** 2507545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1068729/tlv320aic3101-recording-sound-breakiing-up-issue

您好,

使用麦克风以固定增益录制。
录音声音正在破裂。

分解与 PGA 增益成比例。 它发生在50dB 以上。
打破与撒布率的关系。
分解长度和间隔是随机的。

使用的寄存器(不包括采样频率)

寄存器25:MICBIAS 0x40 2.0V
寄存器42:输出驱动器弹出减少0x50驱动器开机时间=50毫秒
寄存器12:音频编解码器数字滤波器0xA0 ADC 高通滤波器-3-dB

寄存器15:左 ADC PGA 增益0X77增益=59.5 dB
寄存器16:右 ADC PGA 增益0X77增益=59.5 dB

寄存器26:已禁用 Left-AGC Control 0x00 Left AGC。
寄存器29:Right-AGC Control 0x00 Right AGC is disabled (右 AGC 控件0x00右 AGC 已禁用)。
寄存器27:Left-AGC Control 0x00 Gain = 0 dB
寄存器30:右 AGC 控制0x00增益=0 dB
寄存器32:左 AGC 增益0XE8增益=-12 dB
寄存器33:右 AGC 增益0XE8增益=-12 dB

寄存器19:MIC1LP/LINE1LP 至左侧 ADC 0X7C LINE1L 未连接至左侧 ADC PGA。 LADC_CPC
寄存器22:MIC1RP-LINE1RP 至右 ADC 0X7C LINE1R 未连接至右 ADC PGA。 RADC_CPC

寄存器17:MIC2L/R 至左侧 ADC 0x0F 输入电平=0 dB,MIC2R/LINE2R 未连接至左侧 ADC PGA。
寄存器18:MIC2/LINe2至右 ADC 0XF0输入电平=0 dB,MIC2R/LINE2R 未连接至右 ADC PGA。


此致,

 e2e.ti.com/.../test1143.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您正在启用哪条路径和哪条输出驱动程序,这种情况是否仅发生在 ADC 增益50dB 及更高的情况下?

    此 MIC3是直向输出还是通过 ADC-DAC?

    输入或输出剪辑是否处于这种状态? 从上面的寄存器看,它可以正常工作,如果它在50dB 以下,那么它看起来就像裁剪问题。

    您可能需要检查输入/输出波形。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢。

    >您正在启用哪条路径和哪条输出驱动程序,这种情况是否仅发生在 ADC 增益50dB 及更高的情况下?

    无输出。 DAC 关闭。 现在,它发生在50 dB 以上。 但是,我们尚未以0.5 dB 的步长确认该值。

    >此 MIC3是直接输出还是通过 ADC-DAC?

    不是。

    >输入或输出剪辑是否处于此状态?

    就我所看到的波形而言,我认为它没有被剪掉。
    它仅记录环境噪音。

    此致,

    KAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    好的,所以路径是从 MIC3到 I2S,并且只在 ADC 增益高于50dB 设置时发生。

    您能否向我发送完整的注册配置以及 MCLK 频率是多少?

    MIC3输入电平是否恒定,如果您以固定电平发送1 KHz 音,该怎么办?

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCLK 12MHz

    PAGE0寄存器转储

    [0] 0 (0x0)
    [1] 0 (0x0)
    [2] 0 (0x0)
    [3] 193 (0xC1)
    [4] 28 (0x1C)
    [5] 82 (0x52)
    [6] 64 (0x40)
    [7] 0 (0x0)
    [8] 208 (0xD0)
    [9] 48 (0x30)
    [10] 0 (0x0)
    [11] 193 (0xC1)
    [12] 160 (0xA0)
    [13]0 (0x0)
    [14] 0 (0x0)
    [15] 119 (0x77)
    [16] 119 (0x77)
    [17]15 (0xF)
    [18] 240 (0xF0)
    [19] 124 (0x7C)
    [20] 120 (0x78)
    [21] 120 (0x78)
    [22] 124 (0x7C)
    [23] 120 (0x78)
    [24] 120 (0x78)
    [25] 70 (0x46)
    [26] 0 (0x0)
    [27] 0 (0x0)
    [28] 0 (0x0)
    [29] 0 (0x0)
    [30] 0 (0x0)
    [31]0 (0x0)
    [32] 0 (0x0)
    [33] 0 (0x0)
    [34] 0 (0x0)
    [35] 0 (0x0)
    [36] 204 (0xCC)
    [37] 0 (0x0)
    [38] 0 (0x0)
    [39]0 (0x0)
    [40]0 (0x0)
    [41] 0 (0x0)
    [42] 88 (0x58)
    [43] 128 (0x80)
    [44] 128 (0x80)
    [45] 0 (0x0)
    [46] 0 (0x0)
    [47] 0 (0x0)
    [48] 0 (0x0)
    [49] 0 (0x0)
    [50] 0 (0x0)
    [51] 4 (0x4)
    [52] 0 (0x0)
    [53] 0 (0x0)
    [54] 0 (0x0)
    [55] 0 (0x0)
    [56] 0 (0x0)
    [57] 0 (0x0)
    [58] 4 (0x4)
    [59] 0 (0x0)
    [60] 0 (0x0)
    [61] 0 (0x0)
    [62] 0 (0x0)
    [63] 0 (0x0)
    [64] 0 (0x0)
    [65] 4 (0x4)
    [66] 0 (0x0)
    [67] 0 (0x0)
    [68] 0 (0x0)
    [69] 0 (0x0)
    [70] 0 (0x0)
    [71] 0 (0x0)
    [72] 4 (0x4)
    [73] 0 (0x0)
    [74] 0 (0x0)
    [75] 0 (0x0)
    [76] 0 (0x0)
    [77] 0 (0x0)
    [78] 0 (0x0)
    [79] 0 (0x0)
    [80] 0 (0x0)
    [81] 0 (0x0)
    [82] 0 (0x0)
    [83] 0 (0x0)
    [84]0 (0x0)
    [85] 0 (0x0)
    [86] 0 (0x0)
    [87] 0 (0x0)
    [88] 0 (0x0)
    [89] 0 (0x0)
    [90]0 (0x0)
    [91] 0 (0x0)
    [92] 0 (0x0)
    [93] 0 (0x0)
    [94] 0 (0x0)
    [95] 0 (0x0)
    [96] 0 (0x0)
    [97] 0 (0x0)
    [98] 0 (0x0)
    [99] 0 (0x0)
    [100] 0 (0x0)
    [101] 0 (0x0)
    [102] 2 (0x2)
    [103] 0 (0x0)
    [104] 0 (0x0)
    [105] 0 (0x0)
    [106] 0 (0x0)
    [107] 0 (0x0)
    [108] 0 (0x0)
    [109] 0 (0x0)
    [110] 0 (0x0)
    [111] 0 (0x0)
    [112] 0 (0x0)
    [113] 0 (0x0)
    [114] 0 (0x0)
    [115] 0 (0x0)
    [116] 0 (0x0)
    [117] 0 (0x0)
    [118] 0 (0x0)
    [119] 0 (0x0)
    [120] 0 (0x0)
    [121] 0 (0x0)
    [122] 0 (0x0)
    [123] 0 (0x0)
    [124] 0 (0x0)
    [125] 0 (0x0)
    [126] 0 (0x0)
    [127] 0 (0x0)

    记录数据 PGA 增益59.5dB 相同设置

    噪音抑制器是否工作正常? 

    test404.wav

    test408.wav

    test410.wav

    test411.wav

    test412.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../test412.wave2e.ti.com/.../test404.wave2e.ti.com/.../test408.wave2e.ti.com/.../test410.wave2e.ti.com/.../test411.wav

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    设置看起来正常。

    所以,这不是分解而是噪音,这些 只是相同设置的不同录音吗?

    您是否有增益低于50dB 的记录以供比较?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢。

    test404.wav,test408.wav,test410.wav,test411.wav,test412.wav
    这些设置相同。 AGCGAIN = 59.5dB
    唯一的区别是麦克风的输入声音。

    AGCGAIN = 40.0dB
    test401.wav,test405.wav

    AGCGAIN = 50.5dB
    test402.wav,test406.wav

    e2e.ti.com/.../test401.wave2e.ti.com/.../test402.wave2e.ti.com/.../test405.wave2e.ti.com/.../test406.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这只是噪音放大,这种 ECM 没有良好的 SNR,通过增加增益,噪音只是被进一步放大。

    如果你使用的是正弦,我相信这是干净的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家。