This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:单独为 AVDD/DVDD/IOVDD 供电时开机顺序?

Guru**** 2693585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1070361/pcm1863-power-up-sequence-when-powering-avdd-dvdd-iovdd-separately

部件号:PCM1863

大家好,团队  

根据 DS 第12.7节的规定,所有耗材有2个3.3V 的情况,或者单独存在,启动/关闭时是否需要重新进行序列处理?

您是否对当时 AVDD/DVDD/IOVDD 的上升/下降时间有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将在明天作出回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表没有提到电源的任何特定上升和下降时间。  

    如果您参考上图,将介绍基于级别的操作。 当 IOVDD,DVDD,AVDD 全部高于某个 DC 级别时,IC 将开始工作。 例如,对于1.8V,此电平为1.5V。  此外,对于3.3V,我们的电压级别为3.0 V。因此,当所有电源均达到3V 和1.5V 时,芯片将开始工作。

     

    在关闭电源时,我们应确保所有电压都达到零,然后再尝试再次通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!