This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422E-Q1:tas6424-Q1和 tas6424E-Q1之间的差异

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6422E-Q1, TAS6422-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1070968/tas6422e-q1-difference-between-tas6424-q1-and-tas6424e-q1

部件号:TAS6422E-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TAS6424TAS6424ETAS6422-Q1TAS6422E

您好,专家,

我们的客户希望了解 tas6424和 tas6424E 之间的区别。 之前,他们根据 TAS6422E-Q1设计原理图。 但现在他们希望改用 TAS6422-Q1。 如下图所示,有多个不同的位置,主要是 PVDD 和 GND。 它们的主要问题是引脚2兼容。 更具体地说,有两种情况:

  1. TAS6422-Q1放在  TAS6422E-Q1电极上。 PVDD,GND 和 GVDD1针脚将为"NC"。 这会对功能造成不良影响吗?
  2. TAS6422E-Q1放置在  TAS6422-Q1电极上。  NC 针脚将连接 至 PVDD,GND 和 GVDD1。 这会对 功能造成不良影响吗?
  • TAS6422-Q1

  • TAS6422E-Q1

感谢您的帮助!

巴西,

电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子

    TAS6422E 和 TAS6422与 TAS6424相同。 对于 TAS6424E,非使用通道 FET 被挖掘出来,因此有更多的 NC 引脚。

    对于 TAS6422,设备中仍有未使用的通道。 因此,GVDD1和一些 PVDD 引脚应连接为数据表。

    此致,

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    因此,根据我的理解, TAS6422E-Q1上的 NC 针脚连接到 PVDD 和 GVDD1是很好的。 但将  PVDD 和 GVDD1引脚放在 TAS6422-Q1上浮动是不正常的。 我是对的吗? 我之所以提出这一问题,是因为我们的客户现在 主要认为 PIN2PIN 兼容。 谢谢!

    巴西,
    电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子

    是的,你是对的。

    此致,

    德里克