This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:VCC 电源正时

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1069879/pcm1808-q1-vcc-supply-timing

部件号:PCM1808-Q1
“线程:PCM1808”中讨论的其它部件

大家好,团队

在 Vdd 通电后对 Vcc 施加5V 电压是否正常?

在我的案例中,有一种情况是先应用 Vdd,然后在下面的时间线中应用 Vcc,蓝线。  

设备是否正确启动? 有人担心吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    PCM1808没有任何电源排序要求。Vdd 和 Vcc 电源的块在功能上是相互独立的。

    此致,
    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    即使未应用 Vcc,设备也可以接收系统时钟,然后在正确的时间内释放复位?

    Vcc 丢失会影响哪种类型的功能?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinji,

    我怀疑是的,重置会释放。如果需要 Vcc 来实现这一点,我怀疑它会包括在计时图中

    但如果你不应用 Vcc,你就不会有任何 Vref,那么我希望 ADC 会将垃圾数据吐出——如果它提供了任何数据的话。 (因为 ADC 正在引用输入信号到 Vref。

    如果您考虑不向芯片提供 Vcc,我强烈建议您不要这样做;)

    此致,

    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    感谢您的澄清。

    我刚刚担心 Vcc 正时会影响设备电源,而不是重置计时。  

    我知道 Vcc 对设备通电没有影响。 VCC 只需执行 AD 转换。  

    此致,