This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:MIC 偏置加电状态?

Guru**** 2651265 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1068825/pcm1863-mic-bias-power-up-state

部件号:PCM1863

TI 工程师您好,

关于 PCM1863,通电时的麦克风偏置状态是什么? 打开还是关闭?

我已经浏览过数据表,找不到这些信息。

此致,

杰弗里·布鲁顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰弗里,

    默认情况下,在通电后禁用 MIC 偏置。 可以 通过设置页的0位来启用 MIC 偏置。 3寄存器0x15 =1

    此致,

    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    感谢您的快速回复和信息!

    此致,

    杰弗里·布鲁顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿瑟,

    在这个问题上做了更多的工作后,我认为你弄错了。 您具有正确的位和寄存器值,但在数据表中,该位/寄存器的“1:加电(默认值)”在表121底部清晰显示。

    这意味着默认情况下,麦克风偏置在开机时处于开启状态,这是我们的体验。

    我们认为这是一个设计缺陷,并认为默认值应该与您最初所说的相同。

    此致,

    杰弗里·布鲁顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,你是对的,  

    似乎数据表显示其重置值为0b,但1b 是默认值。

    必须是排版,因为我认为这些都是一样的。

     当我在 EVM 上测试该器件时,它正在启动,但我认为 PC2可能已经在向器件写入一些脚本。  

    我根据 D/S 重置值回答了问题。

    此致,
    阿瑟