This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:评估

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1690, PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1070677/pcm1690-evaluation

部件号:PCM1690
“线程: PCM1865”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户 刚刚购买了2 个用于 PCM1865 ADC 的独立 EVM,但没有看到 用于 PCM1690 DAC 的独立 EVM。

我可以告诉大家,似乎有 K2G 子卡,他们可以使用该子卡来评估同一电路板上的 PCM1865 ADC 和 PCM1690 DAC,但看起来他们也需要 K2G GP EVM 来控制子卡。

评估 PCM1690的正确设置是什么? K2G 子卡+K2G GP EVM?

谢谢,

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 我知道的唯一 EVM 板 是 DEM-DAI1690 EVM 评估模块(如下所  示), 用户指南中也讨论了该模块。

    此致,

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arash,

    DEM-DAI1690 EVM 在 TI.com 上不可用。 这是我可以要求的吗?

    谢谢,
    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮,

    让我们继续处理您刚刚发送的电子邮件,因为 Ido 认为  DEM-DAI1690 EVM 在 TI.com 上不可用。

    此致,阿拉什