This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM-SB:硬件 ID 不正确

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM-SB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1070293/tas5825mevm-sb-hardware-id-is-incorrect

部件号:TAS5825MEVM-SB

尊敬的支持:  

我刚刚获得 PurePath 控制台主板和 TAS5825MEVM-SB。连接并加电12伏。  

在连接过程中,I2C 错误弹出。  

并说: 与设备 B 的通信失败。  

什么是设备 B? 我在 SLAU749和 SLOU408中搜索“设备 B”。找不到它。  

当我执行硬件检查时

  • 下载成功

  • 硬件 ID 不正确

  • 检测到音频声卡且清晰无误

  • 声卡采样频率良好

  • 无法录制音频

  • 无法播放音频

    如何更正错误的硬件 ID。  

    顺便说一句,我没有一位发言人。 我将一个10欧姆50W 电阻器连接到了 SUB。 我认为这不会影响结果。购买是可能的。

    非常感谢,  

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫

      设备 B 是 EVM 上5825的下侧。 您的 EVM 似乎有一些损坏,而对于新的 EVM 板来说,这种情况很少发生。 硬件 ID 报告有时不正确,您可以忽略它。 您仍可以尝试使用5825的上部,设备地址为98。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Shadow,这是我第一次使用这种工具,它是一种很好的工具,但对新用户来说,它非常复杂。  

    大卫