This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:开机重置问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1070185/pcm5102a-power-on-reset-issue

部件号:PCM5102A

我们发现,在+3V3运行 DVDD 的 PCM5102A 未通过音频时出现问题。

我们有两个电源:用于 AVDD/CPVDD 的+3V3A (由+12V 电源供电的 LP2985-33BV LDO 稳压器输出)和用于独立电源的+3V3D。

启动电源期间,XSMT 保持较低水平。 在 DVDD 之后,I2S 数据大约开始传输2.4秒;在 DVDD 之后,XSMT 的传输速率高达3.7秒。

我们看到的问题是,在我们的安排下,DVDD 在 AVDD/CPVDD 大约10毫秒后通过+2.8V POR 阈值,如下面的屏幕截图所示,DAC 将不会启动。

黄色为 DVDD,蓝色为 AVDD/CPVDD,紫色为 XSMT

DVDD 必须在 AVDD/CPVDD 之后达到+2.8V 阈值才能使 DAC 可靠启动的最长时间吗?

由于将 AVDD/CPVDD 的上升延迟到 DVDD 达到+2.8V 并不是我们应用中的一项简单任务,因此我们找到了一种解决方法,即在 DVDD 引脚的馈线中放置一个15R 电阻器,使标称电源电压为+3.12V。 这会导致 DVDD 引脚上的电压短暂下降至约+1.5V,因为它通过了+2.8V 阈值,并允许 DAC 重置,如下所示:

随着 DVDD 从 DIP 恢复到+2.8V,AVDD/CPVDD 已经存在,DAC 似乎成功重置并传递音频。

为什么这种特定解决方案可能是一个坏主意? 15R 之间的+2.8V 至+1.5V 峰值约为86mA,有人担心这会在多个电源循环后对 PCM5102A 造成压力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,没有具体的时间要求。 当达到2.8V 阈值后,发送数据4毫秒后 ,将释放重置删除,并且部件应正常工作。 请参阅图41。 通电复位计时,DVDD = 3.3 V

    您能否单独绘制 XSMT (软静音)轨迹;它似乎从0伏到大约1伏,然后降至0伏? 很难从图解中分辨出来。  

    同时,请注意,在不需要 XSMT 的系统中,它 应该 直接连接到 AVDD,如果要使用 XSMT,低到高会触发软静音操作。

    此致,

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arash,感谢您花时间回答问题。

    我们的电路中需要 XSMT,但为了消除 XSMT 信号的可能性,我们将此引脚与 AVDD 绑定并再次测试。 当 DVDD 在 AVDD/CPVDD 之后出现时,我们仍然没有音频。

    但是,我们现在发现了问题:DVDD 线路在+3V3D 和 DVDD 引脚之间串联了 Murata BLM31PG601SN1芯片铁氧体磁珠,并使用100N 电容器绕过 DGND。 如果我们连接铁氧体,DAC 将正常启动!

    因此,如果您采用了 PCM5102A 数据表上的简化原理图33,并在10uF 和0.1uF 之间的 DVDD 行中插入铁氧体,您是否看到这阻碍正常启动的原因?

    谢谢,Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,你好,你找到原因很好。 尽管如您所注意到的,EVM 指南不 会将芯片铁氧体磁珠串联添加到 DVDD 引脚中,但 如果您需要,您可以用   BLM31PG601SN1替换 BLM31PG330SN1 ,以查看  它的阻抗是否减小或消除了该问题。  老实说,我不知道它如何影响 DAC 的行为,就像你描述的那样。

    此致,

    阿拉什