This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3129D2:音频放大器

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1070058/tpa3129d2-audio-amp

部件号:TPA3129D2

你(们)好

客户目前在无失真正弦波下放大 BTL R/L 和 PBTL 超低音扬声器,两者均测量输出 Vrms~8V。 V2/R =8W 在12V BTL 时是可接受的,但 PBTL 应该大约为16W。 如何调整 PBTL 将产生双重效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      仅使用 PBTL 不会直接增加输出。 您需要增加输入信号或增加增益设置。 另外,请注意 PVDD 电压可能会限制最大输出功率。 如果使用4欧姆扬声器,12V PVDD 对于16W 输出来说稍小一些。 有被剪切的风险。