This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:TPA3250;您好,我们正在开发使用 TPA3250的100W 放大器。 它是模拟音频输入,4欧姆扬声器负载,我们计划在 PBTL 模式下使用 TPA3250。 我的问题是:我们是否需要为此使用重置 IC ...就像在我们的系统中一样

Guru**** 2509795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1070030/tpa3250-tpa3250-hi-we-are-in-development-stage-for-a-100w-amplifier-using-tpa3250-it-is-analog-audio-input-4ohm-speaker-load-and-we-plan-to-use-tpa3250-in-pbtl-mode-my-query-is-do-we-need-to-use-the-reset-ic-for-this-as-in-ou

部件号:TPA3250

大家好,我们正在开发使用 TPA3250的100W 放大器。

它是一个模拟放大器系统,扬声器负载为4欧姆,并计划在 PBTL 模式下使用 TPA3250。

我的查询是:

我们是否需要使用重置 IC,

因为电路中没有微控制器。如何为 TPA3250重置系统。

请提供建议。